This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148 是否有3A功能



Dear,

DM8148平台是否有3A功能,如果有,它是硬件来完成的,还是软件来完成的?

如果没有,能否推荐一款芯片,含有3A功能的?

BRS,

Meng

  • Meng Lingcon,

    TI有3A的芯片提供的硬件的3A统计引擎,不是3A的算法。你可以参考一下DM8127, DM8127的IPNC RDK有提供TI的2A算法(AE/AWB)。AWB是库的形式。

  • Dear Chirs,

    非常感谢您的回复。

    3A统计引擎统计的是什么?具体的功能作用?方便的话能否告知这个芯片的型号。

    DM8127有TI的2A算法是否在8148中依然有,2A算法是硬件来完成,还是软件完成,AE/AWB的运算效率如何?

    非常感谢!

    BRS,

    Meng

  • Lingcon Meng 说:
    3A统计引擎统计的是什么?具体的功能作用?

    这部分信息是需要保密协议后才能提供的。如果你想了解,可以看看DM36x VPFE guide,里面有一点H3A的信息,是类似的,可以参考

    Lingcon Meng 说:
    DM8127有TI的2A算法是否在8148中依然有

    DM8148手册里面没有H3A部分的信息。

    Lingcon Meng 说:
    2A算法是硬件来完成,还是软件完成,

    是软件。

  • Dear Chris,

    非常感谢你的回复。

    如果我们的sensor是LVDS接口,DM8148或者DM8127 没有这样的借口,我用一个LVDS的芯片完成完成数据接口转换,

    应该是没有问题的吧?

    另外ti有没有,带H264编解码,支持高清并且有LVDS接口,并包含3A(AE& AWE 必须的功能)  功能的多媒体芯片?如果有的话,能否给一下型号,不限于

    davinci系列。

    非常感谢!

    BRS,

    Meng