大家好,
由于公司使用的DDR3已经停产,需要更换新的DDR3,硬件设计那边选了个 K4B2G1646F-BYMA 的芯片,但是我看了该芯片的 CAS Latency
是 13的,但是DM814x 对DDR3的 CAS 要求是 : 5,6,7,8,9,10 and 11,是不是 K4B2G1646F-BYMA 不能用在DM814x上?
如果不行的话,能否推荐几个DDR3参考?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Liang Ren,
DDR参数配置里面的CWL和CL是你使用DDR芯片时候的频率能支持的最小CWL和CL。CK也需要和你实际使用的频率一致。
DDR参数其他时序配置要按照你使用的芯片支持的最高时钟的时序来配置。
Liang Ren,
更换DDR芯片的型号后,SW leveling需要重做。
请确保你们的DDR layout满足datasheet上的要求。