正在使用CCS3.3 对C6747进行开发,使用仿真器进行程序在线下载仿真时,在connect操作时调用了GEL文件“evmc6747_dsp.gel”。
里面主要是以下几个功能函数:
Setup_Data_Cache(); // Setup L1D to 32 KB cache
Setup_System_Config( ); // Setup Pin Mux and other system module registers
Setup_PLL(); // Setup PLL0 (300MHz DSP, 133MHz EMIFs)
Setup_Psc_All_On( ); // Setup All Power Domains
Setup_EMIFA(); // Async EMIF
Setup_EMIFB(); // Setup SDRAM
如果后续将上述GEL文件内的初始化操作全部用C语言实现,并且在main函数内调用,使用仿真器进行程序下载与调试仿真时是否就可以不再使用GEL文件对芯片进行初始化操作了?