求助帖:自己画的板子,使用菊花链连接两个DSP 在CCS的“Target Configuration”中,测试连接了一下,显示JTAG链正常。
问题: 在no boot模式下 复位状态信号RESETSTAT也已经拉高, sysclkout稳定输出16.6MHZ core0不能连接,其他核可以连接,core只要连接出现一下问题
erro connecting to the target:
(error -1180 @0x0)
Device is held in reset. take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.73.0)