IPNC 下 EMAC_RMREFCLK/TIM2_IO/GP1[10] 接PHY的中断信号。这处在代码里面怎么操作的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IPNC 下 EMAC_RMREFCLK/TIM2_IO/GP1[10] 接PHY的中断信号。这处在代码里面怎么操作的?
Du Qigong,
我在uboot里面搜索了一下,没有搜索到关于GP1_10的配置。例如evm.c的void gpio_init(void)函数里。
在下面的phy移植文档里面也没有提到phy中断信号。所以我认为该信号应该是没有关系的。你可以测量一下该信号在网络命令运行中是否有发生变化。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52243.aspx
千兆以太网通了!是原来依照AR8031的模式配置。配置在AR8035上不对。更改后,千兆以太网顺利PING 通!tftp 正常下载!非常感谢孟工您的大力支持!谢谢·