This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
直接运行程序了。那PLL的配置是自动在GEL中完成的吗
CCS可以自动加载GEL文件,在*.ccxml文件中配置即可,如下:
那是不是,ti提供的第历程必须加载GEL 才能 配置PLL,也就是说提供的DEMO中程序没有配置PLL(也可以自己添加,只是提供的代码没有写PLL)。
还有就是,ti 提供的代码,pll基于多少兆倍频的呢?
配置PLL和gel文件没有必然关系。也可以在程序中重新配置PLL。
您好,假如我用的I2c ,那I2C 的时钟 是基于 module clock frequency = I2C input clock frequency / ( IPSC 1 );这个I2C input clock frequency 时钟是系统时钟吗?还是通过pllDiv4 分频出的?
I2C 的时钟中的module clock frequency,是固定的,系统时钟的4分频,这可以差查手册对照一下具体细节
而gel以及程序中的PLL等配置,都只是在改变系统时钟,就是SYSCLK1。所以这里的关系应该很清楚了。
虽然不知道你用的哪款芯片,哪个程序,不过下面这个说明还是对gel的理解会有帮助的:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/GEL?keyMatch=cmd%20file&tisearch=Search-EN