This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急需解答!!! dm8168 v4l2 capture

你好,急需您的帮助,现在我需要同时采集两路,每一路是16bit,第一路已经实现,但是第二路怎么实现?能否实现,我在网上查了一下,ti v4l2 不支持

Multichannel,但是支持multi instance,我不理解这两者有什么区别。我想问能否用v4l2来采集两路16bit的视频流。

  • Bin,

    如果你使用DVR RDK,利用M3采集,可以解决。

  • 你好;

           你是用的什么版本的板子啊?

           你的第一路视频应当是同步video input 0 采集的16bit 数据,第二路数据可以通过 video input 1 接口采集就可以;

           可以支持v4l2的,需要看你板子是怎么设计的了。

           dm8168 可以通过vip 可以直接采集4路数据了。

  • 你好;

    谢谢你的答复,硬件设计没问题,就是像你说的一路是vip0,另外一路是vip1.主要是ti81xxvin驱动这一块的问题。但我用v4l2去采集,始终只能控制第一路的(屏蔽了ti81xxvin_main.c子设备)。后来底层驱动增加了两个子设备,现在连一路都控制不了。我想请教你ti81xxvin_main.c应该如何改,能否给个思路,十分感谢。

  • 你现在是用的什么版本的sdk  ?

  • 两路都可以用VIN的, video in port 1, video in port2, 如果还需要扩展再用V4L2..

  • 问题以解决,谢谢。我用的是ezsdk。我还想请教你们一些问题,我用v4l2同时采集两路,分别在两个线程中,最后帧率变成了30..dm8168应该支持同时两路采集1080p60的视频,为什么我的帧率降低了一半???