我自己画的板子,调试裸机程序,连接了一片64Mbit 16位nor flash,由于连线错误,现只能当做8位flash调试。但执行完FLASH配置后,一执行擦除命令就出错,提示“no source available for "0x4030fc10" ”,请问是哪的问题?
我的配置如下:
CM_ALWON_GPMC_CLKCTRL = 0X02;
GPMC_SYSCONFIG = 0X0;
GPMG_IRQENABLE = 0X0;
GPMC_TIMEOUTCTRL = 0X0;
GPMC_CONFIG = 0X0;
GPMC_CONFIG1_0 = 0X00000010;
GPMC_CONFIG2_0 = 0X00101080;
GPMC_CONFIG3_0 = 0X00020201;
GPMC_CONFIG4_0 = 0X0F031003;
GPMC_CONFIG5_0 = 0X000F1111;
GPMC_CONFIG6_0 = 0X0F030080;
GPMC_CONFIG7_0 = 0X00000F01; //flash base address = 0x01000000;
GPMC_CONFIG7_0 = 0X00000F41;