我想使用368做1080p 30的编码,输入是YUV422 16位内嵌同步,使用的软件开发包是IPNC_RDK5.0.0,用./moduletest.out drv_isif已经显示图片没问题了。
接下来做编码的部分,请问需要注意到哪些问题呢?
同时,我有以下三个问题,望给予解答:
1、我在UI_setconfig 里面看到以下设置,请问isif和DDR两种模式在数据流向上有什么区别呢?
2、我在编码时发现打印信息上没有resize的部分,我了解的resize可以把422格式的数据转换为420的格式,而368只能处理420格式,请问我需不需要把resize的部分添加上?
3、我在TI的论坛里面看到,368的主频要486Mhz才能支持1080p 30的编码?