This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

imx185 + dm8127 图像闪烁及其横条纹



你好,我现在在做DM8127 + imx185的项目,使用TI的AE,imx185的手册上写的增益(again + dgain)可调到48db(数值:0 ~ 160),可是增益都是通过一个寄存器0x14设置的,如何区分again和dgain呢。通过对0x14寄存器设置数值(0 ~ 160) ,发现大概从80左右图像开始闪烁,增益越大闪烁越明显,增益调到130 左右开始出现晃动的横条纹,横条纹和图像闪烁这个应该是两个问题,图像闪烁这个排除了工频干扰的问题,因为白天自然光下,增益大了,图像也闪烁。大家有没有碰到类似问题的,帮忙解答一下,万分感谢。

 

  • Lu Yan,

    TI的AE里面的数字增益是ISIF里面的增益。你可以把sensor的模拟和数字增益合并一起作为AE算法里面的模拟增益。

    对于增益调整导致sensor输出闪烁的问题,我建议你询问一下sensor的技术支持。

  • 你好,感谢及时回复,如何将sensor的模拟增益和数字增益合并呢,issdrv_algTIaewb.c中gTi2aControlParams.aGainMax,是模拟增益的最大值,经过换算取值范围即为0~160,这个范围就是目前我设置到AE里0x14寄存器的值的范围。数字增益gTi2aControlParams.dGainMax是8092,数字增益的范围是1024~8092,如何将模拟增益和数字增益合并一起呢。

  • @Chris Meng

    请问,我在调试增益的时候,应当去标定ISO的值呢?这个映射关系应当怎么去调试, 谢谢

  • Ternence,

    下面是我在网上找到的一些信息:

    http://www.52rd.com/bbs/Archive_Thread.asp?SID=188882&TID=3

    ISO值与sensor增益对应.有两种计算方法.

    1.与传统胶片ISO50,100,200,400银粒子粗躁度比较.
    2.ISO100 = 1X Gain, ISO125 = 1.25X Gain,... ISO1600 = 16X Gain.

    目前在卡片相机和手机中通常采取第二种方法