This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748程序烧写问题



我手头有两块我们自己设计的板子,都是用同一台贴片机同一批贴片的,有一个区别就是A板子使用的dsp flash是三星K9K8G08U0A,B板子使用的是K9K8G08U0E,

进行试验测试发现,A板子使用仿真和使用nand flash启动,都可以正常工作;B板子使用仿真可以正常工作,但是从nand flash启动有部分功能就实现不了。使用的都是同一个ccs工程。

想请问一下,这个会是nand flash型号不同引起的么?还是说不同型号的flash需要进行不同的配置在烧写呢?