This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS v5的目标板操作系统是否可以选?

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

CCS v5 自带SYS/BIOS实时操作系统,用以作为目标板操作系统。但是有文档讲,也可无操作系统,完全自己管理。请问是否可以通过CCS v5 配置,用第三方操作系统(如Vxworks)替换SYS/BIOS加载镜像到目标板作为其操作系统。如果可以,请问如何实现?

谢谢!

  • CCS 和 OS 是两个概念,CCS是一个集成编译调试环境, Vxworks 理论上也是可以通过CCS下载的,你要选择合适的gel文件初始化内存等各个模块,这里的gel文件就是完成bootloader的功能,然后你把vxworks的img根据你设定好的memory 下载到正确的地址。所以,你要对vxworks,包括其bootloader,以及gel文件的写法有深入的认识才可以。vxworks是windriver 发布的,所以我们这里没办法解答vxworks的具体问题

  • 谢谢!

    我使用的是TI的AM3359 ARM Cortex A8 ,对方为开发板提供的是CCS v5.1,但是我需要将其他的系统,比如Vxworks或者Reworks,通过CCS v5 加载安装到目标板上,这样就可以用Vxworks或Reworks操作系统相关的开发工具进行开发。

    请问在CCS v5.1工具里如何实现?

  • 1. 需要写一个gel文件,这个gel文件需要完成vxworks的bootloader的功能

    2. 加载上述gel文件后,把编译好的vxworks image下载到板子上,运行

    vxworks基本没啥必要用ccs开发的,他本身就是一个平台,ccs不适合vxworks的开发