DM8168 板子出现了一个问题,平时用的时候一直好好的,用两三星期后,可能突然某一时间板子就不工作了,然后就什么东西都不打印在超级终端上了,检查问题完全检查不出来,然后把板子放几天不用,板子就又正常了 。用两三个星期后,板子可能又出现不工作的情况 ,如此重复 这一般是什么问题啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
但是出现这种问题时 一般HDMI显示器会随linux启动变亮 但等了比较久发现启示器没变亮 代表系统根本没启动额
板子有时能正常工作 有时不能 不能正常工作时用CCS调试板子会报
“Error connecting to the target: (Error -181 @ 0x0)
The controller has detected a dead JTAG clock.
The user must turn-on or connect the JTAG clock for the target. “
错误
但有时DM8168自己会莫名奇妙的正常了——能够正常打印信息和调试