pruss_probe+
pruss->res->start=4a300000
ioaddr=e0900000
pruss_mfd pruss_mfd: mfd: added am33xx_pruss_uart device
paddress 0xe0920010
Unhandled fault: external abort on non-linefetch (0x1008) at 0xe0920010
Internal error: : 1008 [#1]
跟踪发现是pruss.c中的arm_to_pru_intr_init(pruss)中有
preg_data = ioread32(paddress)这么一个操作
判断可能是pru时钟域没有打开,但是对比了一下文档中下载的内核和我使用的内核,clockdomains33xx_data.c这个
文件是一样的,不知道打开pru时钟还需要什么操作