我手上做了2块板子,参考的am335x-sk开发板,一块已经启动linux成功,检查上电电流为0.17A,另一块没有启动成功,上电最开始0.11A,过一段后自动跌落到0.07A,检查了TPS65910a3 各输出电压没有异常,3359对外需要配置电容的3个cap引脚电压也正常,24M晶振有输出,但是始终无法在调试串口捕获到ccc,电源ic给3359的复位信号也是高电平,但是jtag的复位信号为低,jtag信号引脚电平为高,查看手册 应该是处于复位状态,应该是芯片没起来,但不确认问题在哪里,应经确认boot配置没有问题