TI:
我们项目中使用DM385 sdk: IPNC_RDK_V3.8.0 使用vp口portA 采集一路yuv422 1080p 60视频数据,然后通过BP0送显(cap+dis),视频图像在特殊背景下会有亮线,确认过输入到vp口的视频信号质量,也尝试在cap时,将视频数据抓出来,通过yuv播放器检查发现,亮线已经存在了,目前认为是在cap时就引入了这个问题,但是不知如何解决,能不能给点思路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI:
我们项目中使用DM385 sdk: IPNC_RDK_V3.8.0 使用vp口portA 采集一路yuv422 1080p 60视频数据,然后通过BP0送显(cap+dis),视频图像在特殊背景下会有亮线,确认过输入到vp口的视频信号质量,也尝试在cap时,将视频数据抓出来,通过yuv播放器检查发现,亮线已经存在了,目前认为是在cap时就引入了这个问题,但是不知如何解决,能不能给点思路?
Li Daqiang,
请问你的系统里面就只有采集和显示么?如果是,请问会否是输入的图像本身的问题?
这个只是一块扩展板, 想使用人脸检测功能,为了定位问题, 现在只跑了cap+display。
到vp口的视频信号, 经过硬件工程师确认过,并且硬件工程师认为这种局部有粗有细的亮线,不是硬件问题。
麻烦Chris Meng 给点详细的建议。