This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于C6424. UART Boot启动没有反应?请教TI工程师。



我使用的是evm6424评估板,DSP是TMS32C6424.

       操作过程如下:

       1. 将evm6424点LED灯例子编译生成的led.out用TI工具 genAIS.pl (文件夹../c642x_ais_utility\Example\docExample\Example genAIS中),转换生成led_uart.ais。补充说明:cfg配置参数用C642x_FlashAndBootUtils_trunk\C642x\GNU\AISUtils中的参数:

              0x5853590D
              0x00030000
              0x00000015
              0x00000000
              0x00000000
              0x5853590D
              0x00050001
               0x3FFFFFFD
             0x3FFFFFFD
             0x3FFFFFFD
             0x3FFFFFFD
             0x00000000
             0x5853590D
             0x00090002
              0x00000017
              0x00000001
              0x0000000B
              0x00000000
              0x50006405
             0x00138822
             0x16492148
             0x000CC702
              0x000004EF

       2.将evm6424开发板启动设置成1000,UART Boot without Hardware Flow Contro。串口调试助手打开串口,设置在115200,将led_uart.ais导入串口助手。重新给开发板上电。串口助手显示“”“BOOTME”,然后点击发送十六进数据,之后就没有任何反应了。串口发送完成,Using the TMS320C642x Bootloader文档说会显示一个"DONE",但是串口助手没有任何反应, LED点灯也不亮,说明串口boot,没有启动起来?这是为什么呢?

        说明:我截了一段我转换成led_uart.ais文件效果如下。我用两台电脑测试串口115200发送数据,没有问题(将led_uart.ais加入串口助手,一台电脑发十六进数据,另一台电脑接收数据。接收的数据和led_uart.ais内容一样。说明我串口发送数据是对的.

       

  

  • 今天上午又查了一个上午的问题,发现是工具转换出问题。

                我这样测试的:

            用工具1..\c642x_ais_utility\Example\docExample\Example genAIS工具转换生成emif的AIS格式发现将第一段数据放在0x10F04000位置处。

           而用工具2..\C642x_FlashAndBootUtils_trunk\C642x\GNU\AISUtils成emif的AIS格式发现将一段数据放在0x10F16000处。

             工具1的代码不能运行,工具2生成的代码能运行。所以是工具1转换生成AIS是错了。工具1是在Using the TMS320C642x Bootloader手册上下载的,TI公司出错是不应该的!

           请教问题::由于工具1,可以将。out文件转换成串口的ais格式,很方便。所以我用工具1,请问工具1,genAIS.pl和ofd6x.exe(6.1)到底是哪个出问题了呢,需要怎么修改genAIS.pl?

  • 你下面这个贴子说收到bootme之后就没反应了,而上面这个贴子最少说明有一个工具转换的结果是可以用的,哪一个贴子是最新状况?

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/p/119693/331915.aspx#331915