C6424的DSP串口启动,始终不成功。
这是我在本论坛第三次请教了,好像没有回答。有谁知道TI除了这个技术支持外,还有什么渠道提供技术支持呢。上周五在一个TI英文论坛上也问了,好像还没回答。感觉TI技术支持力度不行呀。我想问问成都高兴区有技术支持吗?
============================================================================================
将开发板拨码到设置成uart启动,串口调试助手设置成115200波特率。
给板子重新上电,串口调试助手显示bootme,。然后发转换AIS文件数据给DSP,没有任何反应了?
(1) AIS文件用( docExample.ais:在..\c642x_ais_utility\Example\docExample\Example genAIS)用了没不行;
(2)我之后用Using the TMS320C642x Bootloader 手册中的串口例子:Figure 16. UART AIS Boot Image数据发下去也是一样,没反馈成功DONE?
不管您是否使用过这个功能,只要有你的回答我都开心。非常感谢你的回答!!