使用的芯片是DM385,开发套件为IPNC_RDK,制作出来的UBIFS文件系统能够稳定使用,系统启动后通过GPMC接收新的文件后(通过A8执行fwrite命令)再写入到UBIFS文件系统目录下面并替换掉以前的旧文件,通过DM385上的A8执行系统reboot重启命令,进行多次这样的操作后系统重启失败,左后显示的是M3核的固件挂在失败,内核启动后显示的错误是UBIFS error ubifs_check_node bad CRC错误。将文件系统烧写到nand中能继续对文件系统的文件进行不停地写操作来替换原来的文件吗?