大家好!
在AM335x平台上,根据TI参考设计,引脚ECAP0_IN_PWM0_OUT [GPIO0_7] 作为DDR的使能脚。
在系统启动时随机卡在"Starting kernel" 上,跟踪发现是kernel在初始化时把GPIO0控制器重置,GPIO0_7出现300ms的低电平,
系统在启动过程中当延时大于300ms DDR无法正常工作,古系统卡住。
在硬件强制上拉后系统再未出现该情况,并且在kenrel3.2上系统上电也未重置GPIO0控制器。
请问一下,TI 在kenrel3.14.49 上对控制器初始化有什么变化,有没有方法保持GPIO0_7持续为高,或减小延时。