www.deyisupport.com/.../67771.aspx
大家好!我从上面链接查看到,可以在uboot下通过colorbar命令,得到vga 输出,所以我把评估板的vga接口链接了显示屏,但是在uboot下敲colorbar,显示屏没得任何输出,黑屏。请问哪儿有问题?
我用的TI的评估板,dvrrdk 4.0 .
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
www.deyisupport.com/.../67771.aspx
大家好!我从上面链接查看到,可以在uboot下通过colorbar命令,得到vga 输出,所以我把评估板的vga接口链接了显示屏,但是在uboot下敲colorbar,显示屏没得任何输出,黑屏。请问哪儿有问题?
我用的TI的评估板,dvrrdk 4.0 .
你好,
你有使用链接提供的那个uboot测试过么?
请问显示屏没有输出的是无信号,还是信号格式不支持?
你好!非常感谢你的帮助。
我已经使用了链接上的UBOOT,且根据提示在UBOOT下,敲入colorbar 命令,但是并没有像链接上说的那样,屏幕上没有任何反应。
另外,我补充描述一下,我使用的是TI的评估版,把母板上的VGA接口,直接拉线链到了电脑显示屏上,不知道这样做有问题没得?
您所说的格式不支持,我认为应该不是,而且,根据链接描述,是应该有彩色条纹输出,所以我认为应该就是没有信号输出。
Song,
请问你的DM8168 EVM上的芯片是PG1.x的还是PG2.x的?
你有测量到VGA同步信号上的信号么?你的显示器是否支持SOG?
我确认了板子用的芯片是 PG2.x 的。
VGA接口上,没有测量到VGA同步信号。
显示器支持SOG。
另外能否提供VGA的测试软件demo,可以通过VGA输出到显示屏上。
如果可以请发到我的邮箱: qinglongzhan@yeah.net
你好,
默认uboot logo是640x480的大小,请问你的显示器是否支持?