上次我关于串口BOOT的问题,你的耐心回答,我在这个帖子里特此感谢!使用文档例子发送给EVM6424终于发送成功。
但是之后关于串口BOOT我又遇到新的问题:
用..\c642x_ais_utility\Example\docExample里的.OUT用genAIS_uart.bat转换成的AIS下载到EVM6424就能正常串口BOOT启动。
但是用EVM6424例子程序的.out文件,用..\c642x_ais_utility\Example\docExample\Example genAIS里的genAIS_uart.bat生成AIS文件,串口BOOT时提示数据破损!不知道什么原因。
备注:我的.out文件生成ais后数据63816字节,串口发完后提示“”DATA CORRUPT BOOTME “”
==========================================================================================================================
我感觉.\c642x_ais_utility\Example\docExample串口转化工具可能有问题,转化过程中 提示元素具有非唯一.知道问题错在哪里。