在学习 AM335X,PIN MUX utility 工具非常的方便和使用。但是使用的过程中,有一些问题不是很了解。希望解答。
问题:
(1)在 配置 IO 的时候,工具的最左边一栏是 "pad config", “ pad config” 的内容有 : IO 、IEN、PD。还有 I、IEN、PD(J17)。这些都代表了什么意思。
(2)“IO” 是不是代表这个管脚配置为 GPIO 的时候,可以设置为输入、输出,而 J17 只有一个 “I”,没有 “O”,是不是代表着只能配置为输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在学习 AM335X,PIN MUX utility 工具非常的方便和使用。但是使用的过程中,有一些问题不是很了解。希望解答。
问题:
(1)在 配置 IO 的时候,工具的最左边一栏是 "pad config", “ pad config” 的内容有 : IO 、IEN、PD。还有 I、IEN、PD(J17)。这些都代表了什么意思。
(2)“IO” 是不是代表这个管脚配置为 GPIO 的时候,可以设置为输入、输出,而 J17 只有一个 “I”,没有 “O”,是不是代表着只能配置为输入。
你可以看datasheet中关于每个pin脚的定义,每个pin脚都可以被设置成不同的状态以及各种模式。