大家好:
我使用的是DM3730 arm + dsp(C64+)的平台,现在在做视频压缩。输入分辨率是720x576的yuv442格式。
但是压缩的过程太卡了,一秒钟H264压缩3-4帧。如果采用MPEG4的方式,一秒8-10帧。这是不是DSP的性能不够?我DSP load的显示使用率为 99%。是不是满负荷运作了?
我看了一下代码使用的是 h264venc_prod.l64P这个算法包。我不知道是不是我调用算法的时候参数设置有问题?
或者我是怀疑dsp的工作频率没有设置好?哪里可以设置dspbios的工作频率?
希望大家可以帮帮我
谢谢