大家好;
我在DM3730上开发视频压缩的功能,现在看来是DSP压缩的速度太慢。
视频输入为:720x576 yuv442的格式
一秒钟压缩H264的格式3-4帧,一秒钟压缩MPEG4的格式8-10帧。
会不会是DSP的工作频率设置过低?请问哪里设置DSP的工作频率,或者查看DSP的工作频率?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Edward,
codec包里面应该有测试的文件到文件的例子,你能用例子测试一下性能么?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP3530_Performance
一般来说MLO里面会有对频率的配置,你是否有MLO的相关代码。如果不在MLO,就在uboot里面配置。 应用层也可以修改相关频率,见https://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/447/t/343330。
最直接的方法还是读取相关寄存器的值,判断一下。
你是直接测试的 encode 的 h264 编码的demo程序吗?