This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678双网口通信



我自己做了一块板卡,两个SGMII都连接上了88E1111,使用的是pdk_c667x_2_0_2。

在PDK中,只有SGMII1是可以使用的。因为官方的开发板SGMII0连接到了AMC接口上面。

我使用官方的例程NIMU_emacExample_EVMC6678C66BiosExampleProject

网口1确实是通的。

现在我的问题就是如何把另一路网口也使用起来。

我按照这个连接

http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/278528/974898#pi316458=3

去修改我的nimu_eth.c文件,但是PDK版本差异太大,很难修改。

不知道是否有人实现了,或者TI的技术支持能有解决之道。

我的QQ 25355109,希望做过的人可以和我联系,可以帮助我解决这个问题。

  • 您好,我们也遇到了相同的问题,自己研究nimu_eth这个工程很久了仍然没有突破,希望以后有进展可以相互联系。

  • 参考E2E link:https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/278528/991300#991300

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/196772

  • 老兄您好,我刚加了您的QQ,显示无法找到符合条件的用户,您看看是不是留错QQ号了。

    有个问题想请教您一下,可以加我的QQ或者微信吗?号码都是1151045840.先谢谢了!

  • 已经加了您的QQ啦。有什么问题需要一起讨论呢?

  • 您好,Andy

    在社区也是久闻您的大名了。没想到您可以回复我。您发的那个贴子的方法我正在尝试。还是之前的问题,两个版本的NIMU代码差别太大了。不过我正在按照他的方法重写代码。如果有什么进展,我会再开一个帖子及时发布到社区上。

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/196772

    上面这个链接的方法我是尝试过的,我使用的PDK版本是ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-03.00.00.04
    这个链接的思想是使用6678的3口交换单元。两个网口都用起来,但是这两个口的IP地址和MAC地址是相同的。这种方法暂时满足我们的需求

    希望对其他人也能起到一定的帮助。

    至此这个帖子就先结贴了。感谢您的帮助,祝工作顺利。