This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

STK_6657 的问题



HI  

TI的版主您们好,我在学习TI 6657的stk代码, 

从 www.deyisupport.com/.../47664.aspx


下载了 STK_C6657.7z 学习其中的PCIE例程

使用ccs5.5 导入工程后, 修改include 目录中的pdk目录为我本机的  D:\ti\pdk_C6657_1_1_2_6  pdk6657目录

编译可以通过, 但是通过xds200 load的时候, 发生如下错误  pcie.out loadfail 

然而这个pcie.out 是已经编译成功的, 我尝试了下同目录的其他例程程序, 都出现 .out文件loadfail的问题

请教下这是哪里出现问题

  • 你是在EVM6657上做的测试么,从你提供的截图看不出为啥load失败,右击ccxml配置文件,选中launch selected configuration,然后connect core0,之后再load程序,分开一步一步操作,看中间到底哪一步有问题并有什么提示,然后再分析。

  • Andy YIn1

    您好, 非常感谢您的回复, 我把源代码取出来重新建立一个CCS工程,现在可以运行了, 有个PCIE接口的问题想请教下您

    PCIE STK例程中使用两块 EVM 开发板来分别做主从端测试,而EVM的PCIE接口连接的是 ACM 金手指,

    是否有转接板可以把两块EVM开发板通过PCIE接口连接起来

    因为我们现在需要使用 EVM来做PCIE的RC端, 所以需要转接板将 AMC接口转换为 PCIE1X 插槽

    另外一个问题, 单独一块EVM开发板通过运行 STK中 PCIE 的例程,可以进行 phy loop back回环测试, 请问是否有从外部 将PCIE接口输入输出短接来进行回环测试的用力, 我来确认下EVM开发板AMC上对外的PCIE工作正常。

    感谢您的回复

  • 谢谢您的建议, 我把工程重新建了一遍, 发现可以运行了。