用了3354 SDK8的软件包和系统,使用了GPU,跑QT +opengl,发现一个问题 ,就是工作几个小时后,7寸,800*480 液晶会花屏,但系统还正常运行,关闭程序后,过一会 在打开又好了,在BBB板子上,和其他的335X 板子上,都会这样·,用设备树 加入的LCD驱动。
不知道是什么原因会导致花屏呢? 是LCD驱动问题,还是GPU问题,担心如果是GPU问题,就麻烦了。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用了3354 SDK8的软件包和系统,使用了GPU,跑QT +opengl,发现一个问题 ,就是工作几个小时后,7寸,800*480 液晶会花屏,但系统还正常运行,关闭程序后,过一会 在打开又好了,在BBB板子上,和其他的335X 板子上,都会这样·,用设备树 加入的LCD驱动。
不知道是什么原因会导致花屏呢? 是LCD驱动问题,还是GPU问题,担心如果是GPU问题,就麻烦了。。
一直开着TOP ,看进程,,花屏的时候,没看到有什么打印出出来,自己恢复的时候,也么什么打印出来,明天实验我在注意下。
没有出现任何打印信息,,最后用了QT 5.5 官方的QML 例子,平均不到10分钟,就会出现一个花屏----黑屏----绿屏---花屏---恢复·
有人遇到过类似的,说是GPU 内存分配出现段错误,,,这个是驱动的问题吧。。。。 哎。。
xiyuan ma 说:新版本的SDK ,集成了GPU和QT5 ,但QT5 库不全,,导致很多QML例子不能运行,但新版本的GPU 不提供库和驱动,所以也不能自己交叉编译支持GPU的 QT 库。比较苦逼。
可以编译的,请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK, 找到qt 对应的receipt进行编译
谢谢了·问题找到了,,是MPU电压,内核在不断的调整MPU电压,不知道哪里出了问题,有时候调压,变成了0.95V ,结果MPU 电压过低,GPU工作不稳定,导致花屏,过一会电压又调回1.2XV , 液晶就恢复正常了。。
没明白,,就是和SDK 配套的GPU库在哪里呢?QT 编译,要用到GPU库的一些定义。