请问
1.SRIO的message方式如何结合QMSS和Navigator操作实现邮箱数据的自动接收?
2.如果使用Rapid IO方式当发送时出现buffer满时从SRIO哪个寄存器中读取发送失败信息?
3.用message方式发送出现邮箱满地问题是CPPI和QMSS有反馈接收队列孔德信息可以获知而用Rapid IO方式则无法获知SRIO内部FIFO满地信息,那么是不是用message方式实现数据传输比较好呢?
4.如果用message方式,那么CPPI和QMSS的反馈队列空的信息如何获知呢?
谢谢