版主您好
我使用Win7 64位系统,安装ccs5.5 使用EVM6657开发板,板载的XDS200仿真器连接不上, 请帮我看下原因
有时候能连上, 有时候又俩不上, 连接设备时候弹出的提示框如下, 非常影响调试, 请版主帮看下问题
在设备管理器中可以看到xds200的设备
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
版主您好
我使用Win7 64位系统,安装ccs5.5 使用EVM6657开发板,板载的XDS200仿真器连接不上, 请帮我看下原因
有时候能连上, 有时候又俩不上, 连接设备时候弹出的提示框如下, 非常影响调试, 请版主帮看下问题
在设备管理器中可以看到xds200的设备
感谢您的回复, 发现是xds200连接不稳定, 有时候会出现楼上的提示, 必须要多重启几次才行, 不知道是哪里的原因
另外文档中讲 TMDSEVM6657 还有一个板载的xds100仿真器, 我将60Pin插针的xds2xx拔掉后,是不是直接插上mini usb口到板子上,系统就能找到xds100仿真器。
目前我使用的是CSS 5.5 安装的时候已经选择过xds100的驱动了,如上面的设置,插上usb口后只能设别出一个usb serial port (com7) 没有出现xds100的设备
请帮看下我使能 TMDSEVM6657 开发板上面的 on board xds100 设置是否正确, 听讲xds100连接比较稳定, 感谢。