有几个问题咨询:
1 C6748 与 OMAP138 pin to pin兼容,在软硬件设计一致的情况下,两款芯片的程序烧写流程与细节是否完全一致,包括AIS工程将out生成bin,在由OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40下NANDWriter烧写到flash内这些操作?
2 现在程序在omap138开发板SMART GRID (Revision E)上通过仿真器下载可正常执行(功能是通过串口循环打印固定语句)。具体流程如下:
2.1 仿真模式下生成out文件
2.2 AIS工具转换为bin文件(EVMC6748_AISGen_Config.cfg,将版本换位008)
2.3 OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40下NANDWriter烧写到NANA FLASH BLOCK1
2.4 将boot开关S2切换到nand8模式后,程序无反应
几点怀疑:
1 仿真状态下的pringf语句在烧写后是否会影响程序正常运行?
2 AIS工具NANDFLASH模式下,是否要配置PSC模块使能EMIFA等相关模块,EVMC6748_AISGen_Config.cfg内并没有相关操作,类似的还有PINMUX的配置?