大家好:
问题1:
采用am335x工业引擎ICEv2 EVM,怎么从norflash 启动uboot.bin? (开发环境采用的是ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.01.00.06-Linux-x86)
目前测试情况如下:
1)采用AM335x EVM 中的am335x_evm_nor生成MLO和u-boot.img,放入SD FAT区,启动,串口无数据输出,这是什么问题?
2)AM335x EVM am3335x_evm_norboot生成u-boot.bin,通过CCS烧写至nor flash的0扇区,串口仍无数据输出?
3)采用sysBISO提供的样例,uboot_NOR.bin,通过CCS烧写至nor flash的0扇区,无法运行SDK卡中的app程序?
以上三种情况,是我测试的不合理的情况,请问 am335x工业引擎ICEv2 EVM,是如何从norflash 启动的,有测试样例?
问题2:
“你参考的是ICEv2 EVM板吧,不建议这样使用,如果像那个板子用的话,是要改driver的,相当于把原来的flash划分成了四块同样大小的区域,通过两个GPIO进行区域间的访问控制。”
这个是怎么回事?? 能具体解释一下吗?
欢迎加qq(1144685461)交流。