This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用的是ti的开发板。请问怎么烧录启动能给一个大概步骤吗?烧 录程序在哪找呢
在配套的SDK软件包中,应该都有的。可以参考一下SDK中提供的用户软件手册来操作
sdk中的程序是直接烧录到FLASH可以用吗?
6678烧写的时候与6455和6748一样吗?
c6678的sdk中,是将固件烧写到EEPROM中启动的。
当然也可以直接从flash启动的。
6678烧写的时候与6455和6748理论上是一样的。都是芯片上电后,从外部存储器启动的。