想请教一下:368能够进行最高1080p30的编码,是只能进行编码,还是可以在编码的基础上添加一些功能,例如OSD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
请问你使用的芯片是480Mhz的DM368么? 由于该芯片的DDR频率也有所提升,如果DDR布线的时序比较临界,会导致系统不稳定。请确保DDR时序是根据你们使用的DDR芯片更新过的。
TI IPNC 5.1的代码如果运行在480Mhz的IPNC参考设计上,可以支持1路1080p30+D1@30+OSD。但注意,IPNC代码的用户代码比较简单,任何对DDR访问的增加都会影响系统的性能。
malik 说:PC解码的视频看起来不规律的回放
有可能是DDR太繁忙导致resizer没有正确输出到DDR,但产生了resizer 中断,而使得编码使用了旧的帧的数据。你可以在每个视频buffer最后写上一些特殊字符,获取采集输出buffer后,检查特殊字符是否还在。
请务必使用continuous mode。图像数据传指针而不是拷贝数据。尽量减少不必要的DDR访问。
sensor->IPIPEIF->ISIF->IPIPEIF->IPIPE(Resizer)->DDR 连续模式
sensor->IPIPEIF->ISIF->DDR DDRIPIPEIF->IPIPE/Resizer->DDR 单次模式