你好,刚接触AM572X开发板,看文档说明对应有Windows和UBUNTU的SDK,请问下这两者都能实现一样的功能吗?或者二者之间有什么优劣性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,刚接触AM572X开发板,看文档说明对应有Windows和UBUNTU的SDK,请问下这两者都能实现一样的功能吗?或者二者之间有什么优劣性?
想确认一下,你要用的是Linux,所以在找Linux SDK的源码包吗?
先明确一个概念,你说的这个windows和ubuntu的SDK的概念,我推测应该是指编译环境是基于windows的和基于ubuntu的。
跟本身我们提供的SDK源码包不是一回事儿。我们的Linux SDK源码就一个,下载地址如下,而且必须都是要在Linux下进行编译的:
http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x
PS: RTOS - SYSBIOS的开发包倒是可以在Linux主机上或者windows的ccs IDE上编译。源码没区别,只是安装工程文件略有差异。
这取决于你现在要开发的是什么平台,是Linux的运用,还是ROTS的?这是两个系统的概念。所有的功能在这两个系统中都是可以实现的,就跟你手机有跑android的也有跑ios的一样。功能都是全的,只是OS不同而已。
不确定这个售后是怎样的流程。
但是AM572x的开发板有TI官方发布的GPEVM和IDK,也有些第三方做的开发板。逻辑上说,官方的开发板,你可以直接通过代理找到TI的销售来咨询这个问题,如果是第三方的板子的话,就要找到第三方制作板子的人来咨询该问题了。