This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6748 USB 控制传输



starterware的USB库比较复杂。DSP作为device,使主机通过控制传输发送短的数据给DSP,请问C6748 该怎么配置,可以通过starterware库实现吗?

  • 看了c6748 starterware 中bulk传输例程,endpoint0 初始化为USB_STATE_IDLE,如果把状态变为USB_STATE_RX,是由主机控制还是device 设置?

  • 很重要的问题。进行usb的编程调试,为了逐步debug看代码,工程放入了starterware的usblib文件,里面包括usbdenum.c,我的工程也使用过usblib.lib。、

    当工程中有usbdenum.c文件时,usb设备枚举失败;而删掉usbdenum.c文件后,usb设备枚举成功。搞不清楚,usbdenum.c是不是有什么问题。

    starterware中的usblib.lib内容难道和usbdenum.c文件不一样吗?

    请问这是什么原因??