This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm8168 算法显示结果



我用的是dvr_rdk 4.03,我在dsp上面做了一些算法处理,如果我要把处理后的yuv数据在hdmi或者display link上面显示,怎么办呢,我看usercase里面经过SCD处理后的数据都是经过A8,但是就没有经过M3 HDVPSS的例子

  • 你好,

    你有参考过osd link么?

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/80041.aspx

  • 我参考过osdlink了,VpssFrameOut有两个link,一个是nextlink,一个是processlink,我把pocesslink连到dsp,把nextlink连到display,但是display显示出来的效果就跟capture直接连display一样

    我看usercase里面的processlink是直连osdlink的,但是我的是仿照scd的架构,那么processlink直连scdlink可以么?????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • 知道是怎么回事了,processlink可以连接到scdlink,只不过scdlink里面要添加一个数据队列