This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DDR压力测试样例工程

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

这个工程是用来做DDR压力测试的,通过特殊的数据模式,以EDMA方式写,读DDR,校验结果。在L138的EVM板验证正常运行.

对于DDR的稳定性测试,CPU的访问方式是不够的,有时CPU访问通过测试,但是实现运行中还是有可能出问题,因为CPU访问是单个数据的访问,对DDR的压力不够。

最好是在产品实际工作条件的环境下测试此程序。

这个程序只是作为参考,其中的测试方法可以用到其它TI DSP及ARM芯片,但不承当额外担保。

DDR时序配置工具,请用下面链接的工具:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Programming_mDDR/DDR2_EMIF_on_OMAP-L1x/C674x

4760.DDR_Stress_test_M13_ARM.zip

8484.MDDR_DDR2_Memory_Controller_Register_Calc_Rev5.zip

DDR_Stress_test_M13_ARM.zip
x 出现错误。请重试或与管理员联系。