This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDXEVM6678L 开发板如何连接TARGET

按照帮助建立工程,和target config文件*.ccxml,进入debug时总是连不上目标,无法加载程序,请问是何原因,是否有标准例程可供参考? 谢谢!  

开发环境: TMDXEVM6678L 开发板,

                 板上自带仿真器XDS100V1

                 CCS5.0.3

急盼专家解疑,困扰2天了,谢谢!不胜感激!

  • Kristing 您好:

    请按照如下步骤检测:

    1、EVM板子上电后LED灯亮是否正常,其中D1和D2分别是红色和橘黄色。

    2、EVM板子上的小USB接口应该连接上板口,不是下面的小USB口。

    3、ccxml配置是否正常。配置图如下:

    4、大小端配置是否正确

    5、SW开关是否需要配置成(No boot模式)——这个根据是测试需求来定。

    如果检查上述选项还有问题,您也可以将弹出的错误界面截图,发上来我们再一起讨论。

    谢谢!

     

     

x 出现错误。请重试或与管理员联系。