This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

设置成NAND启动后,如何从SD卡烧写镜像到NAND



主机:vmware ubuntu16.04

SDK:ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00-Linux-x86-Install

我们的am335x配置SW3[5:1]为10010,后,把板子配置成NAND模式启动,然后把create-sdcard.sh制作好的SD卡放入卡槽,上电后,串口无任何信息,好像无法从SD卡启动。

我想请教在配置成NAND启动后,启动顺序是什么?是否需要配置其他才能在nand空白的时候从SD卡启动,而nand里有数据的时候则直接从nand启动。

  • 如果你配置成为了10010的启动模式,根据AM335x的TRM手册的26.1.5.2.1 SYSBOOT Configuration Pins章节,他的启动顺序如下:

    10100b NAND NANDI2C SPI0 EMAC1

    所以这个模式下面,第一不会从串口启动,因为没有uart0,所以不会有cccc之类的串口打印信息;第二不会有SD卡启动,因为没有MMC0,所以他只能从NAND启动了,然后是NAND I2C, SPI启动,网络启动。

    如果你想看到串口和SD启动,直接配置成为00001的模式就可以了。

    00001b UART0 XIP MMC0 SPI0

  • 您好,我们的目标是nand空白的时候从SD卡启动,nand有数据的时候从nand启动,该如何配置。

    您描述的好像没有nand 和SD卡都在一个启动顺序中?

  • 那你使用这个模式就是了: 10011

    10011b NAND NANDI2C MMC0 UART0

    这种模式就是NAND在前面MMC0在后面,也就是说NAND空白的时候,NAND启动会失败的,所以走到了SD卡启动,MMC0。

    然后SD卡启动,完成了NAND烧录之后,NAND中有程序了,就会在第二次启动的过程中成功从NAND起来。

  • 你好,设置成10011之后,可以在nand为空的情况下可以从sd卡启动。