This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

gpio_direction_output速度跟不上,如何直接控制寄存器?

Other Parts Discussed in Thread: AM3356, SYSBIOS

使用gpio_direction_output函数操作IO口,由于我们的程序数据量比较大,IO口会反应不过来,请问用什么函数可以直接操作IO口寄存器?

  • 你用的什么操作系统?实际的用途就是用IO口来做类似PWM波的操作吗?

  • Steven Liu,您好!我们使用的是linux系统,我想用8个IO口组成一个并口传输数据,当数据量比较大的时候使用gpio_direction_output函数时内核就会比较卡,请问写驱动时怎么可以直接操作寄存器来控制IO口的电平?

  • 在Linux的user space可以通过devmem2 + 物理地址 + w + 值的方式来直接写入数据。

    例如 devmem2 0x44e10040 w 0x00000001,就是往0x44e10040这个地址上写0x00000001。

    之前在做测试debug的时候用这种方式写过GPIO的寄存器来做拉高拉低的操作,但是考虑到系统的时延,我很怀疑,这个能不能达到你想要的速率和效果。而且这中做法,个人感觉还是会受到当时的系统状态的影响的。可以考虑用我们的PRU的GPO来做这种输出吗?PRU的GPO基本上是可以保证很低时延的输出的。可以参考下面的例子。

  • Steven Liu,您好!我原来的驱动是使用的gpio_direction_output函数来控制GPIO的,现在发现有延时,要是按照你的提议使用PRU来修改驱动的话是不是改动比较大?而且我对PRU不是太熟悉,请问如何在原来驱动不需要大的改动情况下,有什么方法可以更好的操作GPIO?

  • ni现在控制GPIO的玩法和PRU的玩法差异还是很大的,而且PRU模块只有AM3356/7/8/9有。

    如果就是用原来driver玩GPIO的话,这个delay和系统状态有关,很难固化下来。感觉目前能做的就是用devmem2的访问方式直接去写寄存器,看看这样的操作你是否能跟的上你的应用需求,如果这样也不行的话,那就比较悬了。

    话说,一般有这种实时性IO口的应用场景,为啥不采用实时操作系统,诸如sysbios之类的,或者裸跑呢。如果你的GPIO口是为了在Linux下做个PWM之类的功能,建议就直接使用相关的现成模块比价好。普通GPIO口的实时控制在Linux系统下确实不好控制时延。