各位TI的专家,最近小弟在DM6467T上开发,启动内核的过程中总是出现“Sending DHCP requests.....”,并且总是停顿在这个地方,不知道大家有没有遇见过类似的问题,希望有人能帮小弟解决这个问题。具体是这样的:
1.UBL,UBOOT和内核都是从TI的官网上下载的(PSP 03.02和6467T相关的下载)
2.UBL烧写的是1GHZ的那个UBL
3.内核编译之前的make xxx_config,执行的是make davinci_dm646x_1ghz_defconfig
除了停顿于“Sending DHCP requests”,我还发现,内核虽读取了uboot的参数(即bootarg那堆参数),但是没有按照bootarg里面的参数进行IP和MAC的配置,而且我可以确定MAC地址从eeprom里读取了。不知道有没有办法让内核不要从eeprom里面读取MAC地址,有没有直接按照bootarg进行配置的方法?