Hello 您好:
买了个28335的开发板学习sysbios,ccs用6.0版本,bios 和 XDCtoos依据ti的网站建议,安装了相应的版本。
BIOS 也能正常工作,helloworld 例程能打印出正常结果,但是我双击.cfg的时候,不能像我用ccs5.5那样,
直接产生如下bios 界面。感觉ccs6.0 与CCS5.5在bios 这一点差别还是蛮大?(win10 无法安装ccs5.5).
另外,CCS5.5 有IPC安装的工具软件,CCS6.0没发现有IPC安装软件,是否CCS6.0 默认包含核间通信机制(IPC),如果多核的话。
如何在ccs6.0 下显示sysbios的如图所示界面?
或者我安装这些ccs6.0 和bios XDCtools有需要特别注意的事项?
或者有没有CCS6.0 下,安装sysbios的详细手册? 非常感谢!