This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748的OMAP-L138_generic_secure.ini文件疑惑

首先说明,我的是加密芯片,设置成UART2启动,然后,在.ini文件配置启动方式一栏,如下图:

1、有一个OSR,这是什么意思,是指的OSM_SEL(即Over-Sampling Mode Select,16× over-sampling 或者 13× over-sampling么)选项么?

2、我将 PERIPHCLKCFG = 0x00010060,是不是就能设置成UART Divider为96分频,UART Over-Sampling为x13?

  • 注释掉,不要配置这个,尤其对于UART模式,没必要配置。

    对于NOR, NAND之类的boot,还可以配置它来提高速度;而UART之类的boot,波特率已配置好了,不需要再配置。

  • 关键我的芯片是加密的啊,工具是GenericSecureUartHost.exe,晶振25M,要想达到115200,不能使用默认的配置吧,我感觉需要将PLLM设置成x23(默认PLLM是x20),UART Divider也需要为96分频,UART Over-Sampling为x13才行啊。如果不改配置能达到115200么?请确认一下

  • 通过boot mode配置。.ini的配置是回到生成的ais文件里的,这个文件是要通过UART发送到DSP上,由DSP再配置到外设寄存器才生效,如果一开始波特率就不对,这个数据本身就发不过去,又怎么能生效了。

    按下面的配置设置boot mode支持25MHz输入。