This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

误删NAND flash 之后



尊敬的TI工程师: 我在使用sfh_OMAP-L138.exe工具烧写OMAP-L138时,一直出现卡在waiting for SFT on the OMAP-L138... 这个状态的问题.   如图

我想解决这个问题,就差查询了TI官方的<OMAP-L138_FlashAndBootUtils 使用及编译指导>.上面说"7.2 停在Waiting for SFT on the OMAP-L138

这种情况的原因通常有两种:一是由于DDR 参数配置不正确从而导致程序运行异常,不能返回正
确的指令给主机;二是硬件原因,可能是焊接,或硬件连接上的错误造成的。可以通过仿真器连接目标板用BSL
库提供的测试程序验证一下DDR,和相应的flash。如果没有仿真器,可以通过间接的方法,比如用AISgen 工具
包里提供的UART 启动工具UartHost.exe 来加载运行测试程序,检测DDR,flash 等,将测试结果通过串口回传
显示,或者设置GPIO 的状态来反映。以上是引用原文.

 "

我有几个问题想不明白,请教您几个问题:

1.首先主机接收到BOOTME是不是说明串口连接,通讯配置等已经没有任何问题?

2.主机发送START WORD,PING OPCODE 直至Load 13792字节段到 0x80000000,是不是能说明主机已经将SFT文件成功下载到位于片内的Shared RAM中?

3.最后这个uboot应该已经放到板子里了吧,但是ddr启动不对?

  • senjiang han 说:
    1.首先主机接收到BOOTME是不是说明串口连接,通讯配置等已经没有任何问题?

    BOOTME是bootloader发出来的。说明芯片正常工作了。

    senjiang han 说:
    2.主机发送START WORD,PING OPCODE 直至Load 13792字节段到 0x80000000,是不是能说明主机已经将SFT文件成功下载到位于片内的Shared RAM中?

    是的。

    senjiang han 说:
    3.最后这个uboot应该已经放到板子里了吧,但是ddr启动不对?

    还没有下载uboot呢,在执行SFT时会检查一下DDR写,读校验,如果校验不对,就出现上面的信息了,也就不再做后面的下载uboot,再烧uboot的过程了。

  • 既然如此 这个DDR参数该怎么修复呢?

  • 参考:OMAP-L138_FlashAndBootUtils 使用及编译指导

    修改device.c里的配置重新编译。

    你用的是自己做的板子,还是EVM?