电路参考DM3730的开发板devkit8500D设计(DM3730+TPS65930 + MT29C4G96MAZAPCJA-5),故障现象如下:
1.电源:VDD1:1.18V
VDD2:1.2V
VDD_IO :1.77V
VPLL1: 1.78V
VMMC1电压输出为0,;
2 . boot设置SD卡启动
BOOT: 0b101111 (MMC1 First),
3、 时钟: 26M和32K时钟输出正常;
4、 .给VMMC1连接一个外部3V,现象仍是如此,不能启动;
5、. IIC无输出,DM3730应该没有启动;
6、 板子没有做上JTAG接口。
查看复位信号如下图,下图为26M时钟信号、NRESPWRON信号、NRESWARM信号图,启动顺序26M——NRESPWRON——NRESWARM应该正确。
十秒之后NRESWARM一直发138HZ的复位信号
问题如上所述,3730感觉是没有起来,现在电源、时钟这些都应该没问题,是什么导致3730没启动呢?DDR电路会引起这样的问题吗?查了挺久了也没定位到问题在哪里,希望各位大神前辈,各位专家不吝赐教,帮我看看是什么问题?
谢谢!!