Hi 各位管理好,
我使用的TMDSEMV6657LS 有一块通过60Pin插针接入的 xds200 ,但是 xds200 经常出现接触不良的问题, 经常连接不上, 有时候报找不到仿真器, 有时候会报power lost, 非常不稳定。
看6657的开发板说明书上介绍, 还有一块板载的 xds100可以使用,
我尝试按照说明书上的说明,将xds200拔出, 通过usb线连接 EVM上的mini-usb和pc, 在设备管理器中只出现一个 com7 的 serial port ,没有xds设备出现
我使用的ccs是5.5版本, 安装的时候已经选上xds100, 并且在工程配置中的 connector 中有 xds100 usb v1 v2 v3 三个选项。
但是选择三个中间的任何一个都不能连上。
请管理看下如何使能板载的xds100, xds100如果找到的话, 在设备管理器中是否会出来 xds100的设备, 谢谢。