This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
环境:DVRRDK3.5 DM8168
目前所做产品为从IPC获取码流,解码后以rtsp发送出去。 现在在中间加入了算法处理部分,只对个别帧进行识别操作。下面是要实现的link流程图:
但是在实现过程中发现了问题,如果按照这样来做,在创建了整个link 后,发现并没有 数据流从 video 传入到 host。
Cheng Peng,
DSP Link是否有把buffer正确返还?如果dsp link处理的时间是否过长?
应该是有返还的。因为如果不送入video,只送入dsp的话,是可以正常跑起来的。dsp那边也一直有正确的结果。
我这里的处理是在helloworld里面进行处理的,没有跟osd放到一起。
//ipc frames out vpss ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId = dupId0; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.outQueParams[0].nextLink = ipcFramesInDspId1; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.processLink = SYSTEM_LINK_ID_INVALID; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.noNotifyMode = FALSE; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.notifyNextLink = TRUE; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.notifyPrevLink = TRUE; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.notifyProcessLink = FALSE; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.numOutQue = 1; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.inputFrameRate = 25; ipcFramesOutVpssPrm1.baseCreateParams.outputFrameRate = 2; //ipc frames in dsp ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId = ipcFramesOutVpssId1; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.outQueParams[0].nextLink = helloworldId0; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.numOutQue = 1; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.noNotifyMode = FALSE; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.notifyNextLink = TRUE; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.notifyPrevLink = TRUE; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.inputFrameRate = 25; ipcFramesInDspPrm1.baseCreateParams.outputFrameRate = 2; //frames into helloworld link helloworldPrm0.inQueParams.prevLinkId = ipcFramesInDspId1; helloworldPrm0.inQueParams.prevLinkQueId = 0; //helloworldPrm.outQueParams.nextLink = SYSTEM_LINK_ID_INVALID; helloworldPrm0.noNotifyMode = FALSE; helloworldPrm0.notifyNextLink = FALSE; helloworldPrm0.notifyPrevLink = TRUE;
现在算法部分没有启用处理,也就是说基本上没有时间损耗的。
我把算法放到了processlink来处理,测试了两个demo。如果是以sdi为视频源,那么就会正常运行。以onbif为视频源,再解压 解码后送入vpss,之后的link流程跟sdi的是一样的,但是这个流程走不通。我可以提供代码 。log。
希望得到你的解答。