AM335x 在Uboot增加自定义的命令控制LCD功能.pdf |
本文的内容如下:
一. 简单介绍一下AM335x的时钟域的概念,然后讲解如何配置LCDC的时钟
二. 讲解LCDC的寄存器的内容和如何根据所选的LCD屏的特性进行时序上的配置
三. 介绍用bmpToRaster tools 将任意图片生成十六进制的数据数组
四. 在新版本的processor SDK v3.0中,在uboot阶段实现增加LCD 的logo显示
五. 基于第四点内容,增加Uboot的命令,效果是在Uboot进入命令模式,使用自定义的命令控制LCD屏的开、关和复位
如果对AM335x的LCD时序以及LCD配置流程清楚的读者,可以跳过一二三章的内容,直接阅读四五章LCD在Linux的Uboot阶段的配置流程。
以上,如有任何疑问或者建议,欢迎大家随时发表、讨论!谢谢