This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

5509A将程序固化进24位flash不成功



软件:CCS6

芯片:5509A

flash:AT45DB161D-MU——SPI.24bit地址

板子上电默认状态下:

GPIO0=0,GPIO1=1,GPIO2=0,GPIO3=0——BOOT启动模式没错。

连线情况我认为没有错误:

flash_SI-DSP_DX0,

flash_SO—DSP_DR0,

flash_WP—DSP_GPIO3,

flash_SCK—DSP_FSX0,

flash_CS—DSP_GPIO4

现在的情况是:

板子可以下载程序并调试,但是就是不能固化进flash。固化程序中有个点亮灯的代码,下载之后灯也亮说明程序已运行。

可以确定的是:

固化程序已在其他板上验证过可以固化,所以程序没问题。

我想知道的是:

程序不能固化进flash,我应该从哪些方面去排查问题。